This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:电源轨

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: INA700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334046/ina700-power-rail

器件型号:INA700

我们可以使用 INA700来始终监控功耗。 我们的系统 IO 引脚是为1.8V 电源轨设计的、 INA700是否可以支持1.8V 电源轨、但 VS 引脚馈入3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、 我们的用例是为 I2C 接口提供 Vs 引脚3.3V 电压、然后为1.8V 电压。 该设计是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JDJ:

    是的、此器件可在 Vs = 3.3V、数字上拉电阻为1.8V 的情况下运行。 数据表中的以下规格指明了这一点:

    此致、

    彼得