This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:数据表错误

Guru**** 2839850 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1351, AMC1351EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334398/amc1351-datasheet-error

器件型号:AMC1351

尊敬的团队:

您能否确认数据表中 AMC1351的指定增益不正确的假设。 是否不必是参考 GND 的输出的值0.2V/V? 如果您看看输入与输出的比率、至少会发现这一点。 AMC1351EVM 元件的文档中也可以找到错误的信息。

感谢您的光临。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    您从何处获得0.2V/V 的电压? 数据表规格0.4V/V 正确。

    此致、

    评估