This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:YBJ0006缺少封装尺寸和容差

Guru**** 2544780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334336/opa392-package-dimensions-and-tolerances-missing-for-ybj0006

器件型号:OPA392

团队、您好!

请提供 YBJ0006封装的尺寸。

来自数据表第42页:

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、
    很抱歉给您带来不便。

    它的状态如下。

    D:最大值=1.19mm、最小值=1.13mm
    E:最大值=0.79mm、最小值=0.73mm

    这将在稍后添加到数据表中。

    谢谢、此致、
    岩田悦治