This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2677:HSOIC (DDA)封装 CAE FOOPRINT 与数据表建议不同

Guru**** 2979030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334339/opa2677-hsoic-dda-package-cae-fooprint-differs-from-datasheet-recommendation

器件型号:OPA2677

您好!

OPA2677的 TI 页面 提供设计资源、请参阅此处:

www.ti.com/.../OPA2677

此页面提供了用于下载所有可用软件包的 CAD/CAE 符号和尺寸的链接。 我对 HSOIC (DDA)封装感兴趣。 TI 页面上的链接可提供以下链接:

vendor.ultralibrarian.com/.../

 该封装外观如下所示:

如您所见、封装下方的 GND 焊盘没有伸出封装上的散热焊盘。 至少不在我为 EAGLE/Fusion 360下载的占用空间内。

但是、数据表显示、GND 焊盘的金属应扩展到阻焊层下方:

我想知道为什么链接的资源提供的占用空间不遵循数据表中的建议? 我 θJA 数据表中提供的热特性(Δ R = 55 °C/W)仅在符合建议的封装时才有效。

谢谢。

丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如前所述、我们假设数据表中建议的封装来表征热特性。 例如、接地平面不会延伸到封装的散热焊盘上方、耗散面积较小、因此会降低热性能。

    我没有 EAGLE/Fusion 360、因此目前无法检查该应用的占用空间。 不过、Altium 中的封装似乎具有超出 OPA2677散热焊盘的接地平面。

    您能否分享为 EAGLE/Fusion 360下载时的足迹? 我还将与团队核实、了解它为何与您使用的 PCB 设计应用不同。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 :

    如果我为 Fusion360打开*。LBR 文件(从 ultralibrarian.com 下载)、三个可用尺寸中的一个如下所示:

    上述封装尺寸在很大程度上与 ultralibrarian.com 上的预发布版本相匹配。 要查看预览、请点击我第一个帖子中的链接。

    我按如下方式将 GND 平面扩展到 EPAD 下方:

    放置器件后、我将按照数据表中的建议添加过孔。

    此致、

    丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您提供更多详细信息。 我将提请团队注意这一点、以便能够解决问题。  

    同时、如您所说、手动扩展接地平面和添加过孔将会起作用。 接地层和过孔尺寸的测量值包含在数据表封装图中。

    如有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克