This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:某些输入电压下的异常行为

Guru**** 2768995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM675, OPA548, LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1333974/lm675-weird-behavior-at-certain-input-voltages

器件型号:LM675
主题中讨论的其他器件: OPA548LM3886

我正在尝试使用这款运算放大器驱动一个比例调节阀。 为此、我设计了一个同相运算放大器电路、将0-5 VDC 的值放大到0-30 VDC 的值、输出电流大约为一安培。 我面临的一个问题是、在一定的阈值时、运算放大器电路会饱和并完全输出正电源电压。 我认为这是电阻器的电阻值太低的问题。 但是、我想知道这是否是这些运算放大器的常见问题。 也许我的设计中有更高精度的高电压和高电流功率运算放大器。 我将连接我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    LM675是一种非补偿运算放大器、 LM52的增益必须 ≥10V/V 才能正常工作。  

    另一个限制是输入共模范围。 由于 Vee = GND、因此必须将输入共模电压范围配置为大约20V_min。 否则、器件中的输出与输入可能不具有线性行为或在线性模式下运行。 如果您不确定、请使用双电源轨。  

    我们没有要演示的好 LM675 Spice 模型。 我将使用 OPA548演示行为。 OPA548中的 VCM 输入电压与 LM675不同。 另请注意输出摆幅要求与输出电流之间的关系。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-vs-LM675-03072024.TSC

    您要为您的应用驱动多大的电流? 您的应用是什么? 我们还有其他选择。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是、我必须 使用只能输出模拟0-5 V DC 的微控制器控制以0-30 VDC 运行的比例分配阀。输出电流最大为1A。我认为这将是同相放大器电路的良好应用、 但是、它不能提供正确的行为。 您会推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您想试用 LM3886吗? 它的成本略高于 LM675、但可能更适合您的应用。 在这种情况下、OPA548的成本更高。  

    e2e.ti.com/.../LM3886-Squarewave-03072024.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一定会尝试它,我会问 你是否有任何问题。