This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:关于电流环路配置的问题。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334320/xtr117-question-about-the-current-loop-configuration

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR111

大家好!  

我有一个关于电流环路以及如何在我自己的设计中进行配置的简短问题。

根据随附的图像、您可以看到24V 电源线直接连接到 V+引脚、R_Load 应连接到42到20_Iout。  

因此、主电流路径(-20mA)应该从24V 电力线开始、通过 R_Load 和返回思想 GND。  

然而、我目前正在测试我的电路板、似乎在没有连接任何 R_Load 的情况下、IC 快速预热、在24V 下测得的电流达到40mA。  

看来,电流限制保护已经激活,而 IC 正在努力保持电流尽可能低。

总之、我认为24V 线路应与 R_Load 串联以获得限流电阻、然后 IC 将分别调节电流。

在这个设计中、 电流似乎只受 IC 限制、因此、IC 变得很热。  

提前感谢您。  

期待您的迅速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR117设计用于2线环路、在此环路中、测量电路只由环路供电。 IRET 引脚是测量电路的接地端、但必须能够相对回路电源的接地端浮动。

    在您的应用中、您可能需要像 XTR111这样的3线变送器。