This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601EVM:比较器的输出信号衰减、无法通过 TDC 识别

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331202/tlv3601evm-output-signal-of-comparator-is-attenuated-which-is-not-able-to-recognize-by-tdc

器件型号:TLV3601EVM
主题中讨论的其他器件:TLV3601TDC7201

我们使用 TLV3601/03 EVM 进行 ToF 测量。  

检测器输出信号连接到 TLV3601的非反相端子和反相端子的基准电压。TLV3601的 OUT 作为停止脉冲连接到 TDC 电路。  

问题- 当连接到 TDC 的 STOP 引脚时、TLV3601输出信号(约2V)会高度衰减(约100mV)  、而 TDC 在时间测量的转换脉冲中不考虑该信号。  

还有几个更明确的问题:  

  •  根据 EVM 原理图、TLV3601/3 EVM 板具有几个零欧姆电阻器。 在使用 TLV3601DCK 比较器 IC 时安装这些比较器。
  •  对于 TLV3601的基准电压、需要特别注意  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载有哪些特征? 您是否正在使用50 Ω 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satya:

    此外、您具体如何配置 EVM 以及如何进行测量? 是否已按照 EVM 用户指南中所示进行设置?

     

    www.ti.com/.../snou183.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循 TLV3601 EVM 用户指南、比较器输出在 SMA 连接器上通过1K 欧姆电阻器(衰减)提供、后者 通过50欧姆同轴电缆进一步连接到 TDC7201 EVM 板上的 TDC 输入(与49.9欧姆电阻器端接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照 EVM 参考指南、 EVM 由  +3V 电源供电、有几个0欧姆电阻器(R1至 R6)、 在本例中、其中 R5和 R6未填充、衰减电阻器 R8的值为1 K 欧姆。 我们将在示波器处测量信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 kΩ 和50 Ω 电阻器构成一个分压器、因此预计会从2V 衰减到0.1V。

    这个特定配置针对50 Ω 端接示波器(能够感测更小的电压)进行了优化。 在实际应用中、您应将 TDC 放置在比较器附近、并使用未端接的线路进入高阻抗输入。

    除了 J10外、请勿使用 J5、并使用尽可能短且无端接的普通电缆。 TLV3601的典型输出阻抗为60 Ω、因此您应该使用0 Ω 或某个较小的 R8值。 (请使用示波器检查是否在 TDC 输入端产生振铃。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "  在实际应用中、您应将 TDC 放置在比较器附近、并使用未端接的线路进入高阻抗输入。 " 如果回答正确、 您的意思是要从 TDC EVM 板上移除连接在 TDC 输入线路上的49.9 Ω 终端电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我的信。" 克莱门斯很好地总结了所需的变化。 希望这有助于解决您遇到的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    这可以正常工作、TDC 能够进行测量。