This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:增益设置时间

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1333912/pga281-gain-setting-time

器件型号:PGA281

您好!

我想 使用 PGA281放大器实施 SBAA551应用手册中所述的模拟输入前端解决方案:
www.ti.com/.../sbaa551.pdf

这使我能够直接进入 MCU AD 转换器、并将增益设置为 G=0.250 、对于0-10V 输入配置、G=0.5、 对于4-5V 输入配置、G=2、对于-20mA 输入配置

在最坏的情况下、为了每1ms (1KHz)读取8个模拟输入 、我必须每 125us (4kHz)更改一次增益。 这个时序与 PGA281兼容吗?  

提前感谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    从 PGA281数据表中、增益逻辑的开关时间为~1µs。 但是、响应增益变化的时间实际上就是将输出驱动至新电压的放大器的稳定时间。

    各种增益设置的稳定时间在数据表的电气表中给出、"典型特性"部分也显示了该时间。

    根据 您的稳定要求、8V 输出步长的稳定时间可能为20 40μs。 这~在您的 V φ 125μs 采集窗口内。

    请 μs、您还必须考虑 PGA281的1V/μ s 输入压摆率限制。 对于多路复用器输入、输入电压几乎会立即从0-10V 变化、而放大器的速度不足以维持输入和反馈之间的"虚拟短路"。 这 会产生一个大偏移电压、使背对背输入保护二极管正向偏置并导通输入钳位。

    您 μs 添加一个 RC 输入滤波器、该滤波器可以将输入的压摆率降低到1V/μ s。 此输入滤波器将决定系统的稳定时间、并可调整该滤波器 的大小以适应所需的 ADC 采集时间。

    此致、

    扎赫