This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B-Q1:传播延迟部分至器件偏差

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9030-Q1, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1333693/lm2901b-q1-propagation-delay-part-to-part-deviation

器件型号:LM2901B-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9030-Q1LM339

您好、专家:  

我想向您确认器件间的传播延迟规格偏差。  

在某些背景下、客户对零件间偏差有一些要求。 比较器的输入为 PWM 信号。 他们希望将输出 PWM 信号的器件间偏差保持在±200ns 内。  

有可能吗?  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这未指定。 我当然希望它低于200ns、但这是无法保证的。

    将此器件与 PWM 配合使用时、最大的问题是集电极开路输出的缓慢上升沿。 我建议使用具有推挽输出的比较器、如 TLV9030-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    该系列是低成本通用器件。 因此、传播延迟不是一个保证参数、未经生产测试。 因此,传播延迟受制于生产工艺的扩散。

    对于不受控制的参数、我们预计在批次和时间内会有高达±30%的随机变化。 同一批次的器件有更好的机会进行匹配、但批次之间的差异可能更大、因此它们需要应对较大的批次差异。

    请参阅第14页开始的"传播延迟与输入过驱之间的关系"图。 过驱和温度产生的影响最大。 响应越快、变化越小。 在特定过驱电压下将数值增加30%。

    如果传播延迟变化是设计中的关键参数、则他们应该使用更快的比较器、其变化与要求相比要小得多。 这将提供更一致的结果。 如果你想快速开,你是想开一辆家庭轿车还是跑车?

    您将2.5V 显示为阈值。 只需确保最大振幅至少比比较器电源电压(Vcc-2V)低2V。 超过输入限制将导致传播延迟发生很大变化、因为输入级会被切断并必须恢复。

    如需了解一些趣味阅读、请参阅 LM339系列应用手册第3.4和4.2节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    假设您的输入信号高于和低于2.5V 基准电压1V 且未超过限制。 比较器处于300ns 的"全速"、则变化将很大、远小于200ns。

    如 Clemens 所述、TPH (从低到高)由上拉电阻器和负载电容的 RC 时间常数决定。 如果它们需要一致的边沿、那么推挽输出器件将更好(高速器件主要是推挽输出)、可实现类似的边沿速率。

    输入信号振幅、频率和电源电压是多少? 那么我们可以缩小数字的范围、并且/或者推荐一个可能更好的器件。