This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994:MAX4162EKUK+

Guru**** 2561570 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA994, TLV2381, TLV9101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1333052/opa994-max4162euk

器件型号:OPA994
主题中讨论的其他器件: TLV2381TLV9101

您好!
我是来自 Schneider Electric 的 Rama Krishna。

目前、我们正在使用 Maxim Integrated 的 MAX4162EMUK+轨到轨运算放大器、现在我们正在寻找 FFF Alternate。
您能尽快推荐具有类似或更好规格的替代产品吗?

项目:DCs,
应用:传感器接口板。
数量:10K/年。
设计与生产地点:美国。

此致、
拉马·克里希纳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交叉参考工具指向 OPA994、但对于选择 MAX4162的用户来说、1.35 mA 的功耗可能不合适。

    下面是低功耗、轨到轨、10V 运算放大器的列表:
    ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#~78=In;Out&480=1;1&1261max=10;48&1typ=0.00032;0.05
    (所有这些器件都具有相同的引脚排列。)

    最快的器件 TLV2381的 GBW 为160kHz。 您可以使用速度更慢的运算放大器实现更低的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rama、  

    感谢您在 e2e 上发帖

    您能否分享有关申请的更多详细信息、以便我们提出有经验的建议?  
    以下做法将有助于缩小:

    • 电压电源  
      • 电流消耗低? 4)由电池供电?  
    • 预期输入/输出电压和频率范围(如果适用)
    • 我不确定"FFF 交替"是什么意思、您是指引脚对引脚兼容吗?
      • 我看到使用的器件型号是 SOT-23 5引脚。 这是必需的吗?

    祝你一切顺利。
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单电源电压范围:2.5V 至10V

    双电源电压范围:1.25V 至5V

     频率范围:200KHz。

    请参阅: https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX4162-MAX4164.pdf
    数据表、了解更多详细信息。

    此致、

    拉马·克里希纳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是数据表中提供的限制、但我们想了解您的特定应用所需的实际特性。

    这些数字没有确切的替换。 TLV2381在消耗7 µA 时具有160kHz 的频率、而 TLV9101在具有120 µA 时具有1100kHz 的频率;其间没有什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据比较、TLV2381适合更接近的选项、但 CMRR 和 PSRR 低于要求(CMRR:100dB、PSRR:100dB)。
    但 TLV9101具有高频率和高电流消耗(要求:45uA)。
    所需单电源电压最大值:10V (许多此范围内的应用如:5V、6.6V、8.5V、9V)。
    所需的双电源电压最大值:(需要3.3V 电压)、所以总体所需电压为2.5V 至10V。

    请建议一个替代方案、其规格为 TLV2381、但具有更好的 CMRR 和 PSRR 比率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ra:  

    这是否必须在同一封装中实现引脚对引脚的连接?  

    祝你一切顺利。
    Caro