This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410图像支持范围

Guru**** 2530070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329928/tfp410-image-support-range

关于 TPF410图像支持范围 

1.计划使用配置和状态引脚、在没有 I2C 的情况下运行 
DVI 支持范围
在数据表上 
TFP410支持从 VGA 到 WUXGA (和1080p)的分辨率、并且可以
有两种控制方式:
我们相信可以显示该范围内的任何尺寸和分辨率。 
没问题? 

H/V 反向 
是否可以显示从 VGA 到 WUXGA 的任何垂直分辨率? 
Vsync 和 Hsync 各有一个2K (11位)计数器。 
包括消隐
是否可以显示分辨率为2kx2k 的对象? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.计划使用配置和状态引脚、在没有 I2C 的情况下运行 
    DVI 支持范围、但在数据表中。 TFP410支持从 VGA 到 WUXGA (和1080p)的分辨率、并可
    通过两种方式进行控制: 
    我认为可以显示此范围内的任何尺寸分辨率、但有什么问题吗? 
    是否可以假定 H/V 反向并且可以显示从 VGA 到 WUXGA 的任何垂直分辨率? 
    
    
    在阅读数据表时、Vsync 和 Hsync 都有一个2K (11位)计数器、包括消隐。
    我知道可以显示分辨率为2kx2k 的内容、但这是不是一个问题? 
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我有点困惑、您是否在尝试使用2000x2000显示屏? 这是可能的、但刷新率会受到很大限制(每秒一位数)。 您能否更详细地介绍一下您要尝试执行的操作?