This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:可能的 SPICE 模型问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334577/opa4197-possible-spice-model-issue

器件型号:OPA4197

这是一个轨到轨输入器件。   我将使用负轨上的单电源和共模电压对其进行仿真。  器件符合此操作规范、Vos 规格最大为100uV、典型值为25uV。   此仿真会 返回大约2mV 的 Vos。   如果我向输入信号注入几 mV 的直流偏移电压、从而将 VCM 提高一点、则 Vos 将处于25uV 典型值。  这是器件的实际行为还是 SPICE 模型中的干扰?

非常感谢、

马丁·洛克威尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    是的、OPA4197具有轨到轨输入共模电压-实际上、它可以超出电源轨100mV。  但是、您很可能在缓冲器配置中模拟单电源上的电路、因此限制电压摆幅的因素是输出而不是输入-空载输出只能在两个轨的5mV 范围内摆动-见下方。