This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:使用 AMC3330-Q1进行电压检测电路仿真时出错。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334116/amc3330-q1-voltage-sensing-circuit-simulation-with-amc3330-q1-is-throwing-error

器件型号:AMC3330-Q1

您好!

我已经在 LTspice 中使用 AMC3330-Q1模拟了一个电压感测电路,我的仿真正在抛出"时间阶跃过小的错误",如下图所示:

有人请进行调查、并帮助我解决此问题。 请尽快考虑此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    如果使用 TI 的模型、这些都是针对 PSpice 优化的。 另外、您还可以尝试在 PSpice for TI 上运行程序、看看这是否有用。  

    否则、此错误通常是由于模型中的不连续性造成的。 一些调试步骤是在所有电压为0V 时开始仿真或向电路添加延时时间。 如果您能解决问题、请告诉我。  

    此致、

    评估