This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:差分 TIA 稳定性仿真

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328045/lmh5401-differential-tia-stability-simulation

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我正在尝试对 TINA-TI 上的差动 TIA 和 ADC 驱动器进行仿真和补偿。 设置差分输入以使仿真正常运行的最佳方式是什么? 是不是我现在拥有的产品?

谢谢!
Thi Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的原始仿真原理图中犯了几个错误。 更新了下面的其中一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thi、

      我将在下周同一时间再见。

    谢谢。

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、TI、TIA 仿真中的关键元素是源阻抗、通常只是一个电容。 您需要提供该值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、很抱歉响应出现延迟。

    我已经更新了仿真以包含 PD 电容和引线电容。 我将使用0.9pF FB 电容器来提高稳定性、该电容器使用 TI 应用手册计算得出。 运行交流分析会显示不稳定。 我是否正确运行仿真以执行稳定性分析? 如果没有、那么正确的方法是什么? 非常感谢您的观看!