This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551IDGKT 差分端无输出波形

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334867/ths4551-ths4551idgkt-no-output-waveform-at-the-differential-end

器件型号:THS4551

这是 THS4551的电路设计,如图所示, R74输入了一个频率为200kHz、振幅为2VPP 的正弦波形,为什么差分端没有输出波形,电路设计是否有任何问题? 差分放大器单端电源为3.6V、VMID1连接至1.1V、VCOM 连接至1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    您能否说明一下没有输出波形的含义? 您是否意味着 Vout+和 Vout-引脚上的电压都是1V (Vocm)并且在施加输入电压信号时不发生变化? 分享您在器件输出端观察到的情况可能有助于进行调试。 此外、如果可能、提供布局文件也会很有用。 您是否在多个器件和多个电路板上看到过这种行为?

    我在仿真电路时观察到的一个现象是、运行交流频率响应时存在大量的峰值。 这就意味着您的电路也可能不稳定。

    谢谢。

    尼克