This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339B:2个输出端口连接在一起(用作或功能)、当1个输入为高电平时仅获得1.5V 输出、当2个输入为高电平时仅获得5V 输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334607/lm339b-2-out-ports-tied-together-use-as-or-function-get-only-1-5v-on-output-when-1-input-is-high-and-5v-when-2-inputs-are-high

器件型号:LM339B
主题中讨论的其他器件:LM339

您好!

两个输出端口连接在一起时、如果只有一个输入为高电平、则输出仅为1.5V。 当两个输入均为高电平时、输出为5V。 之前、我被告知可以将2个输出端口绑定在一起以实现或功能。 您能建议一下我在本例中做了什么错(请参阅随附的设计搜索)。 我想我缺少一些二极管、但想征求您的意见。

此致、Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果第一个输入为低电平或第二个输入为低电平、则输出信号为低电平。

    您可以通过交换+和 −引脚来反转输入信号的极性、然后如果第一个输入为高电平或第二个输入为高电平、则输出信号为低电平。 但集电极开路输出只能下拉、因此您无法反转输出的极性。

    (低电平输出电压应低于1.5V。是否有其他负载?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    正如 Clemens 提到的、输出还连接到什么其他设备? 要么有另一个负载、要么有东西钳位。

    使用5.6k 电阻和5V 上拉电压、即0.9mA。 根据图7-20、输出低电平应约为30mV。

    请注意、输入电压范围是 Vcc-2V 或+3V。 确保所有的输入信号低于3V。

    如需了解一些趣味阅读、请参阅 LM339系列应用手册第3.4和4.1节。

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南