This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:共模电压范围

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1, LM2904B, LMV358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1333966/lm2904b-q1-common-mode-voltage-range

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2904BLMV358

您好、团队成员:

我的客户使用 LM2904B-Q1作为增益为2的差动运算放大器。

电源电压的标称值为6V。 在最坏的情况下、输入端电压仅为4.03V (低于电源电压1.97V、而不是数据表建议条件部分所述的2V)。

问题在于绝对最大额定值不包含与共模电压范围相关的值。 那么问题是、这是器件的问题吗、或者如果器件仅具有1.97V 而电源输入差值为2V、它能否对其进行处理? 流入输入端的电流限制为10k Ω 时的最大600µA。  

提前感谢您的回答。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    在器件的整个电源电压范围内、LM2904B 的输入 CM 余量可低至1.5V。 在低于 V+ 2V、温度范围和电源电压范围-40°C 至125°C 以及5V 至36 V 的条件下、输入共模被指定为有效。 即使电压超出共模电压范围30mV、它仍然可以正常工作。 典型的共模电压范围可能比正轨低1-1.5V、但在不同的情况下、您可能会发现某些单位将在 CMVR 之外30mV。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM324和 LM358器件应用设计指南的第2.2节 指出:

    在整个温度范围内、建议的共模范围为0V (相对于负电源)至 VCC–2V。 但是、实际共模范围上限变化约为4mV/°C、低温会降低共模电压范围的上限。

     −、只有当温度介于0°C 40 °C 和约−°C 32.5 °C 之间时、才会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、Clemens、

    谢谢。 行为和规格让我更加清楚。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、Clemens、

    还有一个需要澄清的问题。

    ABS 最大视点下的横截面。 1.97V 是否正常?

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许最高40V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    如果不遵循共模电压范围、器件不会损坏、如上所述、绝对最大输入电压为40V。 但是、输出可能无法预测。 当超出输入共模电压时、输出可能会超出输出摆幅范围的顶部轨或突然下降到 V+。 以下示例适用于 LMV358、但非轨到轨输入/输出器件的情况通常也是如此。 确保输出端的任何电压都能够承受这种情况。

      

    此致!
    杰瑞