This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LED 过早失败

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, TLV9104, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334499/lm324-led-premature-failure

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TLV9104TL074H

  在我们的设计中使用 Rohm 的蓝色 LED。

我从其他网站获得了一些建议、但我想给大家一个机会来看看该设计。

我们在一个月的现场就出现了过早的 LED 故障。 我不确定 LED 驱动器会怎样。 我已附上驱动器电路/数据表供您审阅。

 e2e.ti.com/.../sli_2D00_sla_2D00_580.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 值5V 将导致42 mA、这将烧毁 LED。 您实际上使用的输入电压范围是多少?

    LM45c 的供电电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 有关 LM324电源电压、请参阅附件。

    谢谢。

    WJ

    +12V 和-5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Willer、欢迎访问 TI E2论坛。

    更换 LED 后、LED 驱动器是否正常瓶胚? 这意味着 R59引脚1与 DAC 电压匹配。  

    Clemen 明确指出、如果 DAC 设置为高电平、驱动器的电流可能超过 LED 的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的反馈、是的、LED 驱动器在更换后运行正常。 我同意 Clemens 的观点、即超过最大电流、并打算通过监控 DAC 电压来查看何时出现电压尖峰(@5V)。

    威勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问到了电源电压、因为 LM11b 的有效共模输入电压范围比正电源低2V (25 °C 处通常为1.5V)。 因此、使用+4V 电源时、2V (通常为2.5V)或更高的 DAC 电压都可能导致 LMORC 输出不正确、从而导致 LED 电流远高于偶数42 mA。

    我假设您使用4V 电源、因为 DAC 电压从不更高。 但如果电压介于2V 和4V 之间、那么您应该使用允许电压接近正电源的运算放大器(例如、TL074H)或具有轨到轨输入的运算放大器(例如、TLV9104)。