This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358A:超出输入共模范围

Guru**** 2972790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321, TLV9001, TL081H, LMV358A, LMV358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334247/lmv358a-violating-input-common-mode-range

器件型号:LMV358A
主题中讨论的其他器件:TLV9001、 TL081H、 LMV358、LMV321

下图用于电流限制器。    正常情况下、负载电流很小。 VIN+为4V。 VIN-大于4V、超出了 共模电压范围。  这可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;在共模范围之外、运算放大器将无法正常工作。

    使用 TLV9001等轨到轨运算放大器、或者使用其共模范围包括正轨的运算放大器、例如 TL081H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongfei:

    v4确实会将输入范围提高到共模电压范围的上限、因此电流限制将起作用

    当不处于电流限制范围内时、只有一个输入处于有效范围内。 LMV358A 不声称相位反转。 因此、高于范围的反相输入仍将提供低输出以保持 M1完全导通。

    负载电压将接近5V - 10 * IOUT、直到 IOUT 为100mA (VOUT 4V)、然后输出将为100mA。 (假设 FET 导通电阻<10欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens Ladisch

    感谢您的答复。  

    我的理解是、LMV3xxA 具有与 TLV9001相似的输入结构、但当输入电压接近 VCC 时、性能无法得到保证。

    其他讨论:

    如需了解 是否使用 LMV358/LMV321、请在我的应用中进行更多讨论。

    当不处于电流限制范围内时、IN+输入处于有效范围内。 Q1关断、Q2导通、因此  V2大于 V1,、输入级状态 已确定。 我认为 不存在相位反转。

    当处于电流限制时、 IN+和 IN+输入处于有效范围内。  

    因此、我认为 LMV358/LMV321 会在我的 应用中很好地工作。 我的分析是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以推断或测量器件在超出范围电压下的行为。 但不能保证它将始终保持这种状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongfie、

    请注意、LMV358 (上方帖子)和 LMV358A (下方)有所不同。