This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:有关分流电压与误差之间关系的问题。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331711/ina228-question-about-the-relationship-between-shunt-voltage-and-error

器件型号:INA228

大家好、TI 论坛、我们目前正在研究使用 INA228EVM 的电流测量电路。

此图显示了1mΩ/ 10mΩ/ 8.2Ω 分流电阻在垂直轴上与数字万用表[%]的电流偏差、在水平轴上与分流电压[UV]的偏差。

测量配置如下图所示。

EVM 运行条件
模式:分流电压连续测量
Vshunt 的转换时间:4120us
平均值:1024

对每个测量点采样10次并取平均值。

分流电阻器误差校正完成。

该图显示、100uV 分流电压之后的偏差率似乎收敛到0%、但100uV 之前的偏差率往往因分流电阻而异。

这里有两个问题。
q1) 100uV 之前出现差异的可能原因是什么? (测量 IC 的偏置或失调电压?)
Q2)是否有办法事先确定分流电阻误差成为主要误差的分流电压区域?

此致、  

直树市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoki、  

    低于100uV 时、分流电阻器误差可能是问题所在。 要了解电流感应放大器的误差源、请查看此 TIPL 系列: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html。如果您需要、您可以校准低电流下的误差。 要查看一个示例、您可以在此工具中输入您的规格、在使用和不使用室温校准的情况下查看: https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL。在这个水平上、Vos 或偏置电流不太可能是问题。  

    对于超小型测量、可以在 IN+和 IN-之间添加一个值为0.1uF 的电容器。 EVM 在 C3中留出了空间:  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您的回答。
    我想再确认一点。
    此 EVM 或 INA228 IC 是否有建议的最小分流电阻值?

    此致、

    直树市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoki、  

    分流电阻器的选择取决于几个系统参数。 不会有一种适合所有解决方案的尺寸。 要了解有关如何选择分流电阻器的更多信息、您可以查看此 TIPL: https://www.ti.com/video/6076324596001

    此致!

    穆罕默