This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:请帮助确认用于线性测试的 LMH5401电路中是否有任何错误

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329858/lmh5401-please-help-confirm-if-there-are-any-errors-in-my-lmh5401-circuit-used-for-linearity-testing

器件型号:LMH5401

上图显示了我的电路设计。

使用 RG - 1000Ω 的原因是 DAC 的驱动能力较弱,特别是在测试线性度时,这需要较大的输出幅值。  

使用2V/V 闭环增益的原因是为了补偿由于 LMH5401输出端的阻抗匹配而导致的振幅衰减。

使用40000Ω RS 的原因是实现>3V/V 的噪声增益。

这个电路主要用来测试 DAC 的线性度、并不关心噪声特性、上述设计是否可行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、DAC 的最大输出频率约为300MHz、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

      我在研究这种情况。 我们下周同一时间再见。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问我的质询是否有结论?