This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2142-Q1:推荐用于钳位二极管正向电压测量的输入电流

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334695/tle2142-q1-recommend-input-current-for-measurement-of-clamp-diode-forward-voltage

器件型号:TLE2142-Q1

大家好、我是 LG Magna e-Powertrain Development 的 Donghun Jeong。

我之前收到的数据来自 TI 韩国代表 Soomin Park 先生、如下图所示。

图片中的数据汇总了用于测量钳位二极管正向压降的建议电流值。  

图中第7个 IC (TLE2142QDRQ1)的建议电流值标记在1mA 下。

我想问一下、是否无法使用2mA DMM (数字万用表)测量此 IC。

请尽快准确回答。

如果您有任何其他问题、请发送电子邮件至 donghun.jeong@lgmagna.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能回答我新编写的常见问题解答、而不是回答上一个问题、我将不胜感激。 请尽快准确回答。