This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2830:关于内部电路

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2830, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330983/opa2830-about-internal-circuits

器件型号:OPA2830
主题中讨论的其他器件: LM2776

大家好、

您能告诉我该器件的内部电路吗?
我想用它来研究安装电路。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    很遗憾、除了数据表中披露的内容外、我无法分享任何设计文件或内部电路详细信息。  

    但是、如果您对于放大器电路设计以及该设计如何与信号链的其他器件集成有任何具体问题、我很乐意帮助您解决这些问题。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复。
    内部是否有寄生二极管?
    我连接了-5V 电源、但在连接多个 OPA2830s 的情况下启动-5V 电源时、该电源无法正常启动。
    此时、-5V 电源输出0.8V。
    如果我移除 OPA2830、它会正常启动、如果我将其替换为另一个运算放大器、它会正常启动。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有二极管(它们不是寄生二极管、而是专为 ESD 保护而设计的二极管)。

    超过绝对最大额定值可能会损坏器件。 但 OPA2830没有 GND 引脚;不清楚您的电路中实际发生了什么。 请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    正如 Clemens 建议的、提供原理图有助于解决此问题。 您能否还提供有关您连接了多少个 OPA2830的说明?当您说删除 OPA2830时、那只是一个还是所有 OPA2830? 您是否能够分享您插入了哪个运算放大器来替换它以获得正常的启动行为?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我使用两个 OPA2830s。
    我所说的不是内部的运算放大器、而是2PS。
    为这些器件供电的-5V 电源将不会启动。
    如果我移除其中的一个、它将启动。
    另一个运算放大器使用了 UPC4570、它便启动了。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    这似乎不是 OPA2830问题、因为连接了一个 OPA2830后、问题就不存在。 这似乎是电源问题。

    如果您可以分享更多有关您的电路的信息、我很乐意帮助您调试问题或转发给相应的团队来解决该问题。 您能否共享您正在使用的电源? 另外、所连接的电路是否有其他可能消耗大量电流、从而导致电源异常行为的电路? 在进行电源时序控制时、放大器上是否存在输入信号;如果存在输入信号、这可能会导致电源引脚上出现电压? 这可能会导致异常的电源行为。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    12V 输入到 NJM78M05、以产生5V 电压。
    5V 输入到 LM2776以生成-5V。
    这些用作两个 OPA2830的电源。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    您正在使用的电源应具有足够的输出电流来为两个 OPA2830供电。 您是否已经确认 OPA2830s 在焊接时没有损坏或者配置不不稳定并导致大量电流消耗? 此外、您能否在进行电源时序控制时确认放大器上是否存在输入信号? 如果存在输入信号、这可能会导致电源引脚上存在输出电压、从而影响您看到的结果。

    提供一个 OPA2830s 的原理图将有助于进一步的调试。

    谢谢。

    尼克