This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从何处可找到有关此器件的完整数据手册?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335864/where-can-i-find-the-full-data-book-on-this-part

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

我们目前使用的是 TAS6422Q1和 TAS6424Q1放大器器件。  我们在上个月遇到问题

24VDC 系统、当 PVDD 达到27VDC 左右时关闭部件。  比较器可以很容易地将该电压

在大多数双串联12V 直流电池应用中、当交流发电机开始充电时可以看到。

我的客户问、是否有新的器件可以承受 PVDD 至少30V 的直流电?

找到以下内容:

TAS6584-Q1

看起来不错。  希望将数据手册与我们现在拥有的部分进行比较、以确定

用较新的器件推出新设计将是一项艰巨的工作。  我们还将从 CC2642R1切换到

MCU 连接到 CC3235SF MCU、用于控制并使用 I2S 驱动放大器。  我们的板使用3 AMP 芯片、可实现

10毫安的电流。

最初我需要一类收集完整的数据手册来评估它们将获得评估。 评估板等

还有任何信息。 具体取决于该部件所处的阶段。  我发现 Mouser 包含超过2K 的器件、因此必须进行生产?

谢谢、Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品页面显示:

    申请更多信息

     可提供完整数据表、PurePath Console 3、TAS6584-Q1 GUI 和其他设计资源。  立即申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我不断挖掘,发现请求链接不是2分钟前,并填写了所需的信息。 我想我很快就会收到他们的回复。  该部件看起来是一个完美的解决方案,对于我们的24V 直流版本的产品,由于 PVDD 太高已开始(安培关闭)。

    谢谢!