This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901V:如果输入引脚上存在~1.1V 电压(由于10K 串联电阻、电流限制为~μ A 1.5mA)、则存在任何器件问题、上电期间 VCC 引脚上不提供功率

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901V, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335484/lm2901v-any-issue-with-part-if-voltage-of-1-1v-is-available-at-input-pin-current-limited-to-1-5ma-due-to-10k-series-resistance-without-availability-of-power-at-vcc-pin-during-power-up

器件型号:LM2901V
主题中讨论的其他器件: LM339

大家好!

需要您的帮助、以确认在 LM2901V 的 VCC 引脚上供电之前、在其中一个输入引脚上施加~1.1V (12V 通过10K、11K 电阻分压器网络感测)是否正常。 数据表(下图)似乎表明可以正常(VI 规格独立于 Vcc、只要我们确保输入电流< 50mA、即使 VCC 不可用、VI 引脚上也可以有电压)。  

谢谢

C. 普拉德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微小更正

    12V 通过10K 和1K 电阻分压器感测(12V x 1/11 ~ 1.1V)、在出现 VCC 电压之前、其输入引脚上可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;数据表正确。

    (大输入电流仅在电压低于 GND 时流动。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们可以在输入引脚上提供电压、而不会产生 VCC 电压、这是没有问题的。 我的解释是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    是的、这是可以的。 显然、输出将不正确(不得不说...)。

    请参阅 LM339系列应用手册的第3.7.1节:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    -50mA 更多的是变为负值。 避免将任何引脚拉至低于接地值(请参阅应用手册的第3.8节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢 Paul