Other Parts Discussed in Thread: INA280, INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA280 主题中讨论的其他器件: INA226
我希望利用 INA280来感应负电压轨(低侧)上的电流。 我遇到了一个 TI 参考设计电路(TIDA-00313)、它采用 INA226 用于监控负电压。 下面是电路图:

我的问题是、我是否可以使用 INA280 特别是对于-85V 的电压轨? 我将根据 GND_INA =-85V 来调整电阻器和齐纳二极管、以确保电压保持在 INA 280的规格范围内。
我只是想确认、我没有忽略任何关键细节。