This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:amc3330_sbaa553

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335433/amc3330-amc3330_sbaa553

器件型号:AMC3330

您好!

在 sbaa553中、277V 为均方根电压、必须除以0.7以峰值电压

因此、峰值电压将为277/0.7 = 395Vpeak

然后、VLL 约为1.7 * 395 = 671伏

我是真的吗?

最尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本白皮书对这些参数进行了说明。 两个277V 源之间的线间电压为480V、通过分接头配置可降低至1V。 得到线电压的公式为:

    此致、
    评估