This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2142-Q1:推荐用于钳位二极管正向电压测量的输入电流

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334775/tle2142-q1-recommend-input-current-for-measurement-of-clamp-diode-forward-voltage

器件型号:TLE2142-Q1
主题中讨论的其他器件:TLE2142

大家好、我是 LG Magna e-Powertrain Development 的 Donghun Jeong。

我之前收到的数据来自 TI 韩国代表 Soomin Park 先生、如下图所示。

图片中的数据汇总了用于测量钳位二极管正向压降的建议电流值。  

图中第7个 IC (TLE2142QDRQ1)的建议电流值标记在1mA 下。

这里要说的内容是、DMM (数字万用表)通常使用2mA 电流测量二极管的正向电压。 但是、如果电流低于1mA、则在使用 DMM 进行 Vf 测量期间、二极管有可能损坏。 这是我的理解。

所以、我认为欠1mA 的范围限制太大。 我很好奇在数值高于3mA 时是否可以测量正向电压。  

如果可以在高于3mA 的值下测量钳位二极管的正向电压、请指定该值。 请尽快准确回答。

请尽快准确回答。

如果您有任何其他问题、请发送电子邮件至 donghun.jeong@lgmagna.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Donghun。

    2mA 或3 mA 二极管检查电流不太可能损坏 TLE2142。 是否计划检查几个样片、或者检查是否将成为生产流程的一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个 过程将属于生产流程的一部分。 感谢您的推荐。