This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:单粒子效应测试

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1333968/ina901-sp-single-event-effects-testing

器件型号:INA901-SP

有关此器件单粒子效应测试的最后一个主题指出 SEE 报告将于2023年第四季度提供。 我们现在的目标是2024年第1季度末、应该预计报告将在何时提供?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我们仍在编写 SEE 报告、预计 将在本季度发布。 随着我们越来越近、请随时办理入住手续。

    谢谢。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您是否能够回答器件在 LET 高达75MeV-cm2/mg 时是否存在任何破坏性单粒子效应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以研究一下、下周会再与您联系。

    Levi DeVries。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    在高达93.98 MeV cm2/mg LETEFF 条件下对该器件进行了测试、在高达1E7离子的通量下未观察到 SEL。 监测组均被观察到、但所有监测组均可恢复、无需外部干预。

    简而言之、在 LETEFF 75MeV-cm2/mg 范围内未观察到破坏性事件

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯