This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:OPA233AMDREP &INA819ID 放大器参数

Guru**** 2653055 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336428/ina819-opa2333amdrep-ina819id-amplifier-parameters

器件型号:INA819

对于  OPA233AMDREP 和 INA819ID 放大器、我正在寻找以下参数:

-最大工作频率(Hz)
-输出(浪涌)
-电压、反向接线(信号)
-电压,反向结点(浪涌)
-持续电流(mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    这些参数实际上并不适用于放大器、术语与我们用来描述放大器性能的术语不同。  我对用于描述上述参数的语言的理解意味着、根据其配置方式的不同、该语言可能会有所不同。   

    您是否有现有放大器的示例?  与现有放大器相比、我们可以使用它来准确地解释您需要什么。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率取决于增益(这就是为什么将其指定为 GBW 增益带宽积的原因)。 例如、请参阅 INA819数据表中的图7-21:

    其他四个参数应在绝对最大额定值范围内。 如果您很在意这些额定值、那么我怀疑这些额定值是不够的、您需要外部保护组件。