This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001-Q1:操作错误

Guru**** 2812775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180-Q1, TLV9001, TLV6001-Q1, TLV9001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335987/tlv6001-q1-operation-error

器件型号:TLV6001-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9001TLV9001-Q1、INA180-Q1

您好!  

客户在配置电路后遇到操作问题。

该电路将 R101 (Rshunt)从0.1 Ω 增加到1.4 Ω、但无法正常工作。

它是否与偏移误差一样存在问题?

它似乎只有在增加到大约5欧姆或更高时才起作用。

是否有任何电路问题?

该电路显示了发生变化时的差异、如下所示。

R106 = R107

R108 = R109

行为取决于 R106 (=R107)值。

请告知存在何种差异、具体取决于 R106 (=R107)的值。

并且、客户将其更改为 TLV9001并进行测试、但问题未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器的引脚1和3处的电压是多少? 任何高于5.2V 的电压都无法正常工作;TLV6001-Q1或 TLV9001-Q1不允许输入电压高于其自身的电源电压。

    对于此应用、INA180-Q1会是一个更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cho、

    对于上表、下表显示了适合您的输出的理想值。

    电流 20mA 525mA
    增益 30 600mV 15.75伏
    60 1.2V 31.5V
    60 1.2V 31.5V

    运算放大器不会输出高于电源轨的电压、因此您必须降低增益才能在输出端实现全摆幅。 如果最大电流为525mA、则可用于线性响应的最大增益为9.33。

    您可以切换到专用电流检测放大器、但该器件只是上述电路的集成版本。 您可以输入高于电源轨的电压、只要电流限制在10mA 以下即可。

    此致!
    杰瑞