This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:OP1dB 为1 -30 MHz?

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334704/trf37d73-op1db-at-1-30-mhz

器件型号:TRF37D73

早上好、我将了解如何在1 -30 MHz 的应用中使用 TRF37D73。 OP1dB 在到达此频率范围之前停止的数据表图、因此我不确定性能是否有下降。 您是否有任何数据或可以建议 TRF37D73 over 1 -30 MHz 的 OP1dB 性能?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      数据@不100MHz、但是我预计 OP1dB 性能将相同、如果不是最好的1 -30MHz。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       本 文档 介绍了低频下的性能。 您需要调整用于低频应用的扼流圈和交流耦合电容。 请将该参考设计用于该示例。https://www.ti.com/tool/TIDA-00347

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与、这是一份非常有用的文档。 这解决了我的问题。