This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV27L2:TILPC662AIM/NOPB、TILPC662AIMX/NOPB、TLV27L2CDGKR 光敏性

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335911/tlv27l2-tilpc662aim-nopb-tilpc662aimx-nopb-tlv27l2cdgkr-photosensitivity

器件型号:TLV27L2

您好!

我正在研究曝光对设计更改的影响、我们的一款产品使用 TI 组件进行构建。 具体而言、我正在研究以下组件中是否有任何一个在暴露于可见光下时有反应:

TILPC662AIM/NOPB
TILPC662AIMX/NOPB
TLV27L2CDGKR

我的理解是、考虑光暴露是从封装上暴露了硅的旧 SMD 中进行的抑制、因此、如果具体而言没有明确的光电响应答案、  是否可以 通过参考确认部件是使用非金属外壳制造的?

谢谢。
时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    欢迎使用 E2E!  

    是的、 对于使用 WCSP (晶圆芯片级封装)等暴露硅的器件、必须考虑光敏度和曝光。  此特性通常会在适用器件的数据表中进行说明。  

    对于列出的封装器件、芯片 覆盖有黑色环氧基非金属成型材料、可通过在 TI.com: https://www.ti.com/materialcontent/home 上搜索材料成分来验证。 

    如果还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!
    此致、
    阿什利