This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:汇编外形

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335498/opa392-assembly-outline

器件型号:OPA392

大家好、

在我们的设计中、我们已计划使用此部件 OPA392YBJR (视频放大器)。

根据数据表、不提供组装轮廓。

请分享装配体轮廓与推荐焊盘图案。

谢谢。此致、

卡尔希克南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthikeyan:
    很抱歉给您带来不便。

    它的状态如下。

    D:最大值=1.19mm、最小值=1.13mm
    E:最大值=0.79mm、最小值=0.73mm

    这将在稍后添加到数据表中。

    谢谢、此致、
    岩田悦治