This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:V 到 F 转换帮助

Guru**** 2820755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336808/lm331-v-to-f-conversion-help

器件型号:LM331

团队、

我有一个最大10V 振幅的正弦信号、该信号应转换为直流脉冲输出。 我的交流信号振幅会发生变化、这必须转换为与频率相关的脉冲。 使用 LM331的 A v 转 f 转换器、它会起作用吗? 另外、应如何将该交流输入馈送到 IC? 有其他建议如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JumboDumbo:

    LM331可用于 V 至 F 的转换。  输入频率范围和设计要求是什么?

    最好的方法是将其放在试验电路板上并检查各种功能、因为这是 Dip IC。 我们有一个模型可以帮助模拟场景、但模拟的行为非常有限。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    雷蒙德