This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CIRCUIT060070:采用全差分放大器的差分输入至差分输出电路

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336373/circuit060070-differential-input-to-differential-output-circuit-using-a-fully-differential-amplifier

器件型号:CIRCUIT060070
主题中讨论的其他器件:OPA810OPA2810

您好!

具有差分输入和输出的运算放大器

我们将负载单元输入提供给运算放大器的差分输入。

观察结果:

1) 1)当在未连接的情况下测量负载单元时、以及当连接到运算放大器电路时、负载单元的输出会发生变化。

为什么会这样? 连接时称重传感器的输出会出现一些下降。

可能出现这种情况的原因是什么?

2)当反馈电阻器值增加时、没有下降。 这是如何工作的?

如何修复反馈电阻器的值?? 您有什么指导原则吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    从您提供的信息来看、似乎 FDA 对负载单元具有加载效应、导致值下降。 这可能就是增加 FDA 上的电阻有助于减小该下降的原因。 您可以增加 FDA 的电阻器值、因为这会增加从称重传感器看到的输入阻抗。 根据所使用的 FDA、数据表将重点介绍可用于反馈网络的合理值。 该方法会增加电路的总体噪声、这是必须考虑的因素。 假设它是一个负载问题、您也可以缓冲称重传感器的输出并以这种方式驱动 FDA。 此处 OPA810数据表中的图9-15突出显示了用于限制任何负载影响的缓冲输入。 我们确实有 OPA2810、它是 OPA810的双选件。

    此致、

    伊格纳西奥