This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:用于双向电流测量时、INA186基准电压输入随输入的变化而变化

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336340/ina186-ina186-reference-voltage-input-changes-as-input-changes-when-used-for-bidirectional-current-measurement

器件型号:INA186

您好,专家。

我们使用 INA186测量双向电流、并且 在测量双向电流时为输出提供了0.6V 的偏移基准

下面是原理图

但我们看到当输入感应电流发生变化时,基准电压也在发生变化。   即当差动输入变化为+/-100mV 时。   基准电压(为0.6V) 也偏移了+/-50mV。

如果我们看到 INA186的内部架构,基准输入会被馈送到第二级放大器的非反相端子作为基准  ,这可能会改变和影响输入摆幅(内部串联基准电阻未知)

但变化是50mV 影响我们的 ADC 读数与理论计算,  如何纠正这个?

我们是否还缺少什么需要理解的东西?

请更新

谢谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasu、  

    您能否提供用于创建基准的3.3V 电源的示波器屏幕截图? 我要确保这是一个稳定的3.3V 电源。

    我还希望您尽量移除 C30和 C33。 请尝试此方法或将 C31的大小增加10倍。 C31背后的理念是降低由输入布线、电阻、寄生等之间的固有不匹配所产生的输入之间的任何动态失调电压。  

      有关驱动基准引脚时的误差计算、请参阅此电流检测放大器的驱动电压基准引脚应用手册。

    从本应用手册的示例可以看出、5V 电源、2.5V Vref、50k Ω 基准电压的误差为-11mV。 我建议尽可能减小电阻分压器值的大小。 当然、在您的功率限制允许的范围内。

    我还建议您缓冲基准电压以进一步提高精度。  

     INA186的输出驱动哪种 ADC?

    另外、  如果 INA186的输出驱动 SAR ADC、请观看《在驱动 SAR ADC 时使用分流放大器的注意事项》。

    谢谢!