This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:适用于航天应用的耐辐射版本?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335954/buf634a-radiation-hardened-version-for-space-application

器件型号:BUF634A

您好! 我正在寻找一个基本上至少与 BUF634A 的规格相匹配的防辐射高速缓冲器。 我主要关心的是、它应具有至少20V/us 的压摆率、并且能够通过50欧姆负载驱动至少200 mA。 我已经四处搜索了一段时间、但没有任何运气;我找到的大多数产品(例如 MSK0002RH)在当前部门甚至都不靠近。 非常感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我了解了我们的航天产品系列、但遗憾的是、目前没有任何器件符合您的要求。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常低的转换速率、或许一个值为1的运算放大器增益可以实现这一点、

    输出 Vpp、您的电流的建议值是+/-10V。  

    最大频率