This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:测量3L 逆变器配置中的 DC+、DC-电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336243/amc3301-measure-dc-dc--voltage-in-3l-inverter-configuration

器件型号:AMC3301

您好!

我已经计划将 AMC3301用于相电流分流器、但我希望将其扩展、以用于相对于 NP 中点的直流链路正极和负极电压测量。

这是一种可以构造它的方式吗? (在仿真中测量 DC+和-、但会针对+到 NP 和 NP 到-进行调整)  

满量程范围0-3.2V (100mV 电源轨失调电压) 我会使用差动至单级运算放大器进行仿真、其调节方式为3.2/2.05。

但我想也可以只使用输出正电压和1.44偏移电压实时测量并读取+1.025V 作为总线电压范围。
如果我计算正确、在 ADC (12位)中的缩放比例大约为0.4V /位。

差分对单端级不需要 CM 偏移、因为电压永远不会变为"负"  

然后通过减去 UDC+和 UDC-来计算软件中的 Np。  

欢迎使用任何提示和技巧。

编辑: **进行了编辑以更好地澄清**

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您关注 AMC3301。 您到目前为止的原理图和计划对我来说合理! 是的、您可以只使用 AMC3301的正输出。 如果您选择仅使用正通道而不包括运算放大器、我们建议您通过一个10k 电阻器将负输出端接地。 唯一需要注意的是、这将使您具有一半的满量程范围并且没有滤波。  

    您提到您还将使用此器件进行电压感应、您是否考虑过我们的任何电压感应产品? 如果您也想考虑其他选项、下面提供了指向我们的电压检测隔离式放大器比较页面的链接:

    此外、有关最佳实践的提示、我有以下配套资料可能会有所帮助:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    评估