This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:低数据速率 PLC 接收器

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, AFE030, AFE032, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336502/afe031-low-data-rate-plc-rec

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件:AFE030、THVD8000、 AFE032

大家好、

我有一位客户问、我们是否有任何"用于实现5伏特直流以上低数据速电力线通信的芯片"、这种芯片是单向的、占用空间更小。 我曾看到  大约十年前的这份设计指南/开发套件、但我很好奇我是否能够分享一些最新的东西。 告诉我您的想法、以及我是否应该向客户提出任何跟进问题。 谢谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    "用于实现超过5伏特直流的低数据速率电力线通信的芯片"这是单向的且占用空间更小。

    您能否以 mm^2的面积或 L x H x W 的体积定义更小的尺寸?  

    根据您的要求、THVD8000可能更合适、因为这是数字 PLC 通信解决方案。 PRAMPS 团队不支持该产品线,但 RS486可能有解决方案。 如果您的应用是用于低压直流通信、AFE030/AFE031/AFE032 NB-PLC 解决方案尺寸不小。  

    AFE030/AFE031/AFE032 NB-PLC 可针对低直流电压 PLC 解决方案进行修改、但我认为 THVD8000可能更适合您的应用。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thvd8000.pdf?ts = 1710363297175&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此分配给 INT-TRX 以作注释。 将向客户报告您的反馈、谢谢 Raymond!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    THVD8000实际上是使用 RS485型通信方案针对电力线通信而创建的。 您使用何种数据速率? 我见到您说超过5V、这是可能的。 我已将此分配给 THVD8000的一位专家、以便进一步评论。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户反馈:

    THVD8000似乎可以很好地工作。  我想我将首先尝试使用分立组件和微控制器计时器输出来为 OOK 生成载波。  我认为 THVD8000对我们来说将是绰绰有余的、因为电力线的长度将小于半英寸长。   

    • 封装约束(以 mm^2面积或 LxHxW 体积表示):  4mm x 4mm 大约是我们所能达到的最大值。
    • 价格目标:  理想情况下低于1美元
    • 产品名称:  无线涂层测厚仪
    • 预计年产量: 1K
    • 计划生产日期: 2024年9月至10月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    这是我们 TRX 产品系列中针对此类产品的唯一解决方案。

    我想我打算首先尝试使用分立组件和微控制器计时器输出来实现此功能,以生成 OOK 载波

    请告诉我们、客户是否有关于 THVD8000的任何问题或任何其他问题。

    -鲍比