This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393A:DIP 封装的焊接热阻

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336881/lm393a-solder-heat-resistance-of-dip-package

器件型号:LM393A

大家好!

我的客户想知道 DIP 封装的焊接热阻性。

我找到了焊料分布应用报告、但没有提到预热或峰值温度。

建议的焊接曲线(修订版 J)(TI.com)

没有关于 SMT 封装等流态的报告吗? (请见下方)

SMT 封装的波峰焊暴露(TI.com)

如果您能告诉我、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke 您好、

    它们使用的是波焊还是 IR? 我假设 DIP 封装采用 Wave 封装。

    TI 遵循 JEDEC J-STD-002标准。

    在内部、这就是我们被告知说的:

    "目前、对于建议用于通孔(DIP)封装的焊接曲线、还没有 JEDEC 行业标准。 TI 确实执行焊接热测试、在此测试中、DIP 器件的引线要经受260C 焊料10秒、以确保它们能够承受熔融焊料的热量。"

    另请参阅以下应用手册:

    焊接的绝对最大额定值 (PDF、5.4 MB)

    处理和加工建议 (PDF、324 KB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul。

    他们在 DIP 封装中使用波焊。

    我的客户的焊接要求如下。

    1)预热120~140°C / 60至90秒

    2) 2)峰值温度高达250°C / 6秒

    我找不到您向我展示的 JEDEC J-STD-002文档。

    很抱歉、您能告诉我 DIP 封装的焊接要求列于何处吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke 您好、

    有关客户的所有焊接规范问题、请参考 JSTD-020。 当前版本为 D。很遗憾、我无法提供 JEDEC 文档、因为这是"付费"文档、不能在 TI 外部共享。

    与常见的误解相反、没有针对特定封装的"回流焊曲线"。 JDSTD-020中定义了峰值温度和时间/温度目标值的湿度分类限制。

    也就是说、PDIP 没有 MSL 等级、只有一个峰值温度(260C)。 最好谨慎遵循 JSTD 以获得低 MSL 等级。 由于变量有多个、因此我们不能给出单个数字。 PCB 制造商应该能够根据其流程进行调整(希望他们有一份规范的副本)。