我正在创建一个电流检测电路、用于监控符合以下规格的电源电流:
电流源:幅度(-30mA 至+30mA、80Hz、50%占空比 PWM)。 我想将运算放大器的模拟输出提供给 ADC。 您能为我提供实施方法方面的帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在创建一个电流检测电路、用于监控符合以下规格的电源电流:
电流源:幅度(-30mA 至+30mA、80Hz、50%占空比 PWM)。 我想将运算放大器的模拟输出提供给 ADC。 您能为我提供实施方法方面的帮助吗?
尊敬的 Guang:
前面讲过、这是-20mA 到+20mA 的电流源(在标称值上改变-5mA)。 直流/直流转换器。
我尝试达到的是、如果电流超过+ADC、+ADC、-25mA、我将能够检测到-15mA 的模拟引脚上的差异。
我使用运算放大器和缓冲器创建了电路、能够将 PWM 转换为正、但当我转换为模拟以馈送到 ADC 时、获得的裕度非常小(0.05V)。 因此我需要对此提供一些建议。