我想使用 INA226监控电流。 数据表第一页显示了一个方框图。 有 高侧分流器和 低侧分流器。 我需要在原理图中连接这两个物理电阻器吗?
我想必须 有两个电阻器、一个称为 高侧分流器、另一个称为 低侧分流器。 请确认。
如果只有两个引脚 IN+ 和 IN-、如何连接两个电阻器。
IN+(引脚10)连接到分流电阻器的电源侧。
IN-(引脚9)连接到 分流电阻器的负载侧。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、John:
感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。
我可以理解你在这里的困惑。 电阻器显示为示例、根据您是测量负载的高侧还是低侧、您只会使用一个。 如果您测量的是高侧、您将仅在负载前使用一个分流电阻器。 如果您要测量低侧、则只能在负载后使用一个分流电阻器。 无论哪种方法、您都只需要一个分流电阻器、但图纸中的内容使得我们只需一个通用图、而不是两个。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
路易
感谢 Louis 的回复。 它使概念变得清晰。
我想知道电阻器的值。 我不确定在这里提问是否可行、因为这是一个设计参数。
我们有一个直流/直流转换器、可提供4安电流 和 5V 的电源电压。 有些 LDO 连接到 LDO 的输出、LDO 为多个 IC 供电。 我们实际上需要测量直流/直流转换器输出端的总电流。 我们可以接受几十毫伏的电源电压降、这不是问题。 对分流电阻器的值以及额定功率有何建议。
John:
有关分流电阻器值和额定功率的任何建议。
建议您观看我们的视频、了解如何选择 此处链接的分流电阻器。 当您为您的特定应用选择合适的分流电阻器时、本指南将向您介绍所有注意事项。
如何测量负载处的电源电压
如果您查看数据表第一页的图表、您可以将负载的电源电压连接到器件的 VBUS、然后您将能够通过读取 VBUS 寄存器来监控该电压。

如果您有任何其他问题、敬请告知。
路易
我通过将分流电阻的峰值功耗定义为200mW 来开始计算分流电阻。
标称电压和通过负载的标称电流为 4A 和5V。通过负载的最大电流为5A。
让我们计算一下、假设功率 为200 mA 且最大电流 为5A 时的分流电压。
P = V x I
V = P/I
V = 200mW/5A
V = 40mV
根据数据表、此分流电压40mV 完全在输入分流电压范围内。
现在计算分流电阻的值。
V =电流 x 电压
R = V/I
R = 40mV/5A
R = 8m Ω
分流电阻的计算值为8m Ω。
现在我们需要根据 数据表第15/39页的等式来计算电流 LSB。
电流 LSB =最大电流/ 2^15
电流 LSB = 5A/2^15
电流 LSB = 152uA/位
假设最后两位有噪声并且不是很稳定。 或者我们不需要非常高的精度。 让我们忽略最后两个 LSB。 我们将其乘以4得到新的电流 LSB。
电流 LSB = 610 uA/位
到目前为止,我的计算是可以的吗?
John:
是的、您的所有计算看起来都很好。
并联电压寄存器的分辨率是15位? LSB 是2.5uV?
这是否意味着满量程读数大约为2^15 x 25uV = 81mV?
[/报价]这都是正确的、如 DS 第24页的表10所示。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
路易
最后一个问题。 如何计算结温? 我们使用哪种功耗来计算结温?
例如、如果分流电阻器上的功耗为200mW。 我们是否需要使用200毫瓦乘以结至环境热阻并加上环境温度来计算结温?
例如、结至环境热阻为171.4摄氏度/瓦。 分流电阻器上的功耗为200mW。
结温将为
TJ =环境温度+结至环境热阻 x Pd
TJ = 40 + 171.4 x 0.2
TJ = 74.2摄氏度
是这样吗?