This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:申请获取 SPICE 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220, TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1333042/lmh7220-request-for-getting-spice-model

器件型号:LMH7220
主题中讨论的其他器件: TLV3604

您好!  

我想根据 LMH7220数据表中提到的规格在设计中使用该器件。 为了进行设计验证、我需要使用相同的 SPICE 模型。 请与我分享。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritika:  

    我们目前没有适用于 LMH7220的 SPICE 模型。  不过、我们还有新一代 LVDS 器件 TLV3604/5的模型。 您是否有兴趣改用此器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的答复。 实际上、我正在寻找一个具有尽可能低静态电流的 LVDS 比较器、以避免发热问题。 根据我对数据表的理解、与 TLV3604/5的12.1mA 相比、LMH7220具有更低的6.8mA 静态电流。 请确认。 如果是这样、我最好选择 LMH7220。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 Kritika。 能够为您快速创建 LMH7220模型! 请参见随附的。  如果您发现任何问题、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../0576.LMH7220.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 它会让您知道是否遇到了任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我在使用您提供的 SPICE 模型时遇到了问题。 我正在尝试通过该比较器将电流转换为电压、然后将其转换为 LVDS 格式、但当我在仿真期间增大电流时、器件的行为会偏离预期结果。 它不显示正电压为高电平、而是在发生电压电平转换时抛出小脉冲、并在高电压期间显示0或恒定 ve 波形。 我正在使用 LTspice 进行仿真。 请提供有关如何解决此问题的指南。

    谢谢。此致、

    克里蒂卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritika:

    您是否以某种方式违反了输入电压范围或 VCC 范围? 对于我们的 LVDS 模型、当发生这种违例时、我将输出转至 VEE。 IPlease 确保输入或 VCC 处于建议的工作范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、VCC 设置为5V、因此完全在规定的限值范围内。 此外、我发现所提供模型的引脚编号与数据表不匹配、例如、模型中的引脚1定义为 IN+、但根据数据表中的连接图、IN+为引脚6。 您是否确定为该模型中的引脚提供了正确的定义? 如果不是、您能否建议错误行为的任何其他原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kritika、您能给我发送一 张示意图图片吗? 我们的模型针对 pspice 和 Tina 进行了优化、因此我在导入到 ltspice 时遇到了一些问题。 但我可以看一下无论如何