This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:差分到单端放大器配置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA500, TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336666/tlv9054-differential-to-single-ended-amplifier-configuration

器件型号:TLV9054
主题中讨论的其他器件:INA500

尊敬的团队:  

我的客户想要使用一个运算放大器配置差分到单端的功能。  

-输入信号:+-2.5V 差分信号, Vp-p : 5V  

-输出信号: 0到3.3V 输出为 ADC 输入。  

我想使用以下概念中的单电源。 请回顾一下、并告诉我此概念是否可用。  

如果上述概念不可用、请 推荐 合适的解决方案来配置客户要求。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路是差分放大器。 都会起作用。

    请注意、差分放大器对电阻器容差很敏感。 我推荐 具有集成匹配电阻器的差分放大器、例如 INA500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    克莱门斯是对的! 使用差分放大器可以让您拥有匹配更好的电阻器和集成度更高的解决方案。 INA500A 的输入输出比为1:1、因此您需要在输出端使用电阻分压器、以使其达到所需的输出电压范围。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Robert、  

    感谢您的评论。  

    但这次客户无法更改其原理图和布局。 我推荐以下适用于客户应用的原理图。  

    请查看以下原理图和 TINA 仿真、并告诉我您对关注点的看法。  

    -输入信号:+-2.5V 差分信号  

    -输出信号: 0到3.3V 输出为 ADC 输入。

    => 是否可以使用5V 单电源在 TLV9054输入端输入负电压?


    e2e.ti.com/.../TLV9052_5F00_diff-to-single.TSC

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "+-2.5V 差分电压"并没有太大影响。 共模范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    共模范围为0V。 请参阅随附 TINA 仿真文件中的 VG1/VG2输入电源设置。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    重要的不是如果信号超出电源轨、而是运算放大器看到的电压超出其电源轨。  

    看不到您的电路有任何问题、因为您已经在信号共模电压到达运算放大器的输入引脚时使其移位。  

    此致、

    R·克利夫