This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:仿真模型

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336916/pga855-simulation-model

器件型号:PGA855

关注此主题 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308225/pga855-simulation-unable-to-converge?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PGA855#

我想知道模型是否已修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此修复仍在进行中、遗憾的是、我们仍然没有完成进度。

    我们可以在工作台上测试一种特定的配置来帮助您在这里回答问题吗?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 VS+-到电源 LVDd 和 LVSS 的电压相同、即+30V 和-4V。 您能否确认这是否可行? 从数据表来看、似乎可以这样为器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 PGA855配置为(Vs+)=(+ LVDd)=+30V、(Vs-)=(-LVSS)=-4V、VOCM =+13V、PGA 增益=16V 将起作用。 请确保将散热焊盘连接到-4V 的 VS-负输入电源。

    下面是 PGA855输入和输出电压范围设计计算器 工具的快照、其中显示了器件处于范围之内。

    此图的设置:(Vs+)=+ LVDd =+30V、VS-=-LVSS =-4V、VOCM=+13V、PGA 增益=16V。当输入共模电压为+13.75V 时、该器件将能够适应最大的差分输入信号( ±1.918V);产生±30.7V 的差分输出电压。

    关于 PGA855输入和输出范围设计计算器:

    设计人员用蓝色填充单元格、即输入电源 VS+、VS-;输出电源 LVD+、 LVSS-、VOCM 电压和 PGA 增益。   您可以使用 VICM 滚动条来更改输入共模电压。   该 计算器提供了输入共模电压与输出电压范围的关系图。  

    右侧的字段显示了作为电源、增益和 VOCM 电压的函数的给定输入共模的最大和最小输入和输出电压范围。

    计算器的底图显示"PGA855输入差分电压与输出电压之间的关系"、该工具则提供作为电源、VOCM 电压和 PGA 增益输入的函数的最小/最大 OUTP 和 OutN 引脚电压范围。

    您可以在此链接中下载 PGA855 Excel 计算器工具:

    https://www.ti.com/tool/download/PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC

    谢谢、此致、

    路易斯·基奥耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢 Luis