This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:交流耦合(HPF)同相放大器电路

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334880/tlv9062-ac-coupled-hpf-non-inverting-amplifier-circuit

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959702/ac-coupled-hpf-non-inverting-amplifier-circuit?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AC%25252520coupled%25252520%25252528HPF%25252529%25252520non-inverting%25252520amplifier%25252520circuit#

已经阅读过上面的答复、但 我不明白这个公式来自哪里?  

请您 就这一问题提供任何相关信息或指导?

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    此公式通过应用校正因子将响应的截止频率调整回-3dB 点、考虑了多阶滤波器。

    如果我有一个像您参考的 E2E 螺纹中那样的2个实极点系统、我可以使用公式1/(sqrt (2^(1/n)-1)、其中 n 等于极点数量、以计算-3dB 多阶截止频率的校正因数。

    我们可以观察到、该公式适用于我使用的任何阶 HPF。

    示例 R=1k C=1uF:

    1阶截止频率~160Hz

    二阶截止频率= 160Hz x 1.557 = 249.12Hz @-3dB

    TINA-TI 仿真248Hz

    三阶:

    校正因数= 1.96146

    一阶= 160Hz

    三阶截止频率= 160Hz x 1.96146 = 313.834Hz、-3dB

    TINA-TI 仿真313Hz

    如您所见、该公式适用于具有实极点的任意数量的 n。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 雅各。