This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG112:LOG112应用程序问题

Guru**** 2928520 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335588/log112-log112-application-problem

器件型号:LOG112

您好、TI 同事:

我们是长期使用 LOG112的客户。 现在、我们要针对一个传感器执行冗余 LOG112输出电路、作为附件图。 一个传感器的电流 被分成两个/冗余 LOG112。

现在、我们发现两个 LOG112输出差异太大、例如一个输出2.1V、而另一个输出0.5V、所以无法实现冗余。 我们在几个样片中发现、如果将输入电阻 R7/R29值增加到1K Ω 或750 Ω(保持 R7 = R29)、那么两个通道输出的电压几乎相同、不同于0.03V、也可接受。

但是、输入电阻是否会带来一些不良影响? 例如稳定的频率响应。。。

非常感谢您的讲解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建民:

    添加一个1kΩ 的串联电阻 R7/R29可能有助于隔离 IR 传感器上的电容、从而帮助实现稳定性、但 IR 传感器输出端的电压会随着电流输出传感器的变化而变化、具体取决于 IR 传感器的连接方式和传感器类型。  一些传感器具有受电源限制的电压输出要求。   

    补偿 LOG112以提高稳定性的最常用方法是在 VLOGOUT 和 I2之间调整补偿电容器 Cc:

    LOG112数据表的第6页提供了作为 LOG112 I2和 I1电流的函数的最小补偿电容(Cc)建议:

    1) 1) 您是否有关于 IR 传感器规格的数据表或信息?   此应用中 IR 传感器的预期电流范围是多少?  

    2) 2) 您能否发布 LOG112的完整原理图、其中显示了 VCM 连接和辅助放大器连接以及 IR 传感器连接?  电阻器 R4和 R27的值是多少?

    谢谢。此致、

    路易斯  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建民:

    在上述应用中、LOG112放大器是连接到独立 IR 传感器还是同一个传感器? 如果两个对数放大器都连接到同一个 IR 传感器、则效果不好、因为放大器的任何微小失调电压和共模误差不匹配都可能产生很大的误差。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    非常感谢您的及时反馈!

    我对两次答复感到困惑。 根据您的第一次重播和我的报告、 我们 会发现如果我们将输入电阻 R7/R29值增加到1K、当两个 LOG112放大器与绘图连接到同一个传感器时、则不会出现故障问题、因为第二次回复会提醒您大失配问题。 您能否确认理论上/实际上是否可行?

    有关传感器的 详细信息和当前工作情况、您能否提供您的 TI 电子邮件、因为这些信息不能从公司政策中公开。 非常感谢!

    此致、

    健民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建民:  

    在第一个回复中、我当时认为这些是使用单独 IR 传感器的完全独立的冗余电路。 电阻注释涉及串联电阻隔离传感器电容的影响、在某些情况下、这有助于实现稳定性。 然而、正如答复中解释的那样、通常会调整 Cc 电容器来补偿稳定性。  此讨论仅涉及完全冗余电路上每个 LOG 放大器使用单独的 IR 传感器的情况。  

    对数放大器将输入电流转换为输出电压、并与跨阻放大器的行为方式类似。 当连接到同一电流输出传感器时、两个对数放大器将无法正常工作。  IR 传感器会产生电流输出、我们无法假设电流在放大器之间平均分配。 您可能会看到较大的误差、特别是在低电流范围、并且作为对数放大器之间偏移失配的函数、因为每个对数放大器的输入端子设置为稍不同的电压、并将搅拌电流通过串联电阻器。

    您可以通过 E2E 上的私人对话与我联系、并分享原理图和 IR 传感器规格; 但是、您可能需要对完全冗余电路使用单独的 IR 传感器、或者在馈入对数放大器之前使用额外的电路复制或镜像 IR 电流。   

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建民:

    我已通过私人消息联系、并将根据您的请求通过私人对话继续讨论。

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    非常感谢!

    我已经通过私人信息介绍了我们的草稿版本,希望得到您的专业反馈。

    早晨和快乐的工作~~~

    此致、

    健民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianmin:

    我 已收到您的示意图、并将通过私下讨论继续谈话。  

    谢谢!

    此致、

    路易斯