This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:INA317输出电压钳位@μ A 特定共模电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA317, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334815/ina317-ina317-output-voltage-clamp-specific-common-mode-voltage

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件: INA326

您好!

我们在设计中使用了 INA317、其中我们面临一些问题。

我们在输入端提供0.549和0.428、并将增益设置为10。 因此、在这种情况下、输出应为1.21V、但输出被钳位到1V。 当我们查看数据表时、我们看到了共模电压与输出电压间的关系图。

我想与您确认一下、我们面临的这个问题是共模电压导致的?

如果这是问题所在、您能否建议引脚对引脚兼容且没有 INA317共模电压与输出电压之间关系图等行为的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    下面是开环板

    给定输入、

    1.x = 0.549、Y= 0.428、输出 Z = 1.001V (预期 Z = 1.21V)

    2.x = 0.549、Y= 0.414、输出 Z = 1.001V (预期 Z = 1.35V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:  

    在单电源和近地共模上使用 INA 器件可能具有挑战性。 这是共模电压和基准电压之间的平衡操作。 为在讨论中提供帮助、我们准备了工程师计算器(下方链接)、其中包含 INA317。 为了进行演示、下面展示了两个示例。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    • 1/2 Vs 时的 Vcm、Vref = 0V: Vcm 具有更宽的范围、但 Vout 受到限制、更大的 Vcm 将从2.5V 中点移开。 同时显示了最小和最大输入和输出。  

    • Vcm = Vref = 2.5V: VCM 范围缩小、但 Vout 范围增大。

    在您的系统中这两种情形中、有没有一种可能?

    我假设下面显示的值是直流电压? 我提出这个问题的原因是、我们还需要根据计算器中显示的最小值和最大值来验证这些电压。  

    1.x = 0.549、Y= 0.428、输出 Z = 1.001V (预期 Z = 1.21V)

    2.x = 0.549、Y= 0.414、输出 Z = 1.001V (预期 Z = 1.35V)

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回复。

    我们无法使用您建议的任何方案。

    您能不能建议一个2$范围内的全共模电压范围@ Vcm 从0到5V 的仪表放大器?

    或者、您能否推荐一款输入阻抗较高且价格在2$以内的差分放大器? (高于40V 的电源电压和可调增益)

    此致、

    普雷塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:  

    唯一具有轨到轨输入共模的仪表放大器是 INA326/327。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina326.pdf?ts = 1710460954240&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    增益设置电阻器应非常靠近布局中的引脚1和8。 我们没有增益可调的差分放大器。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通