This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:IR 测试仪设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329933/ina225-ir-tester-design

器件型号:INA225
主题中讨论的其他器件:AMC1200

您好...

我想用 INA225和 AMC1200制作一个 IR 测试仪。 我在 Multisim 软件上模拟您的给定参考设计、但不起作用。 输出电压没有变化。  

我使用单分流寄存器方法来执行此操作。

请在此处查找附件文件。

我需要设置高达1000 VDC 和200 m Ω 范围。

e2e.ti.com/.../IR_5F00_Amplifier.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvik:

    您仿真了哪种参考设计? 此外、您是否介意为我提供 Multisim 文件以便我能够验证设计?  

    此致!
    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到随附的文件和链接。

    e2e.ti.com/.../Schematic_2D00_TIDA_2D00_00440MB.PDFhttps://drive.google.com/file/d/1BgybQOux-RkAjGXUzSO0qoWRcZWEOe0f/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Purvik、

    我看到了一些问题。  首先、INA2256无法直接驱动1µF 电容器。  (C5)、C1应位于 R2和 R3之后。  U2上的 GND 都应该相同。  请确保所有接地均正确、因为这会导致问题。 PDF 与仿真原理图 GND 不匹配 这是最重要的部分之一、否则您将无法校正电位、并导致短路或连接产生较大的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、这不是 INA2556、而是 INA255。

    请在此处找到包含更改的附件链接、但它不起作用结果没有变化。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您有基于 Tina 的仿真文件、您可以共享。 我还使用 Tina 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您有基于 Tina 的仿真文件、您可以共享。 我还使用 Tina 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Purvik、

    抱歉、错别字。  我将看看您的电路、但与此同时 https://www.ti.com/tool/TIDA-00440 网站上也有模拟。  页面底部有3个仿真文件。  我已将它们放在下方以便快速访问。

    开始开发

    设计工具和仿真

    仿真模型

    TIDA-00440多电流分流方法仿真 —TIDM012.ZIP  (35K)

    仿真模型

    TIDA-00440电阻分压器方法仿真 —TIDM013.ZIP  (28K)

    仿真模型

    TIDA-00440单电流分流方法仿真 —TIDM011.ZIP  (27K)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经测试了您的 TI 产品设计。 但现在我想将电压升高到1000Vdc、测量范围为200 m Ω。

    如何做到这一点呢? 需要哪些类型的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    忽略上一条评论。

    我已经测试了您的 TI 产品设计。 但现在我想将电压升高到1000Vdc、测量范围为2000 m Ω。

    如何做到这一点呢? 需要哪些类型的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heal Purvik、

    由于这不是我的设计、因此我需要对其进行深入研究。  由于设计的大部分内容都是随着高电压发展的、因此我将查看在高电压和低电压之间连接的元件、以确保可以处理1000V 的电压。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    您能为我这样做吗、因为我对高电压没有经验。

    在这里、我想使用应用手册中给出的相同元件。 但应用手册中仅提到500 VDC 和100 m Ω、因此我需要扩展该范围。 那么、 我可以使用  INA225和 AMC1200吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在向您请求更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Purvik、

    问题在于所提到的一切以及器件在进行隔离时是否满足电压要求。  例如、原理图具有3个不同的 GND、每个 GND 以不同的节点为基准。  GND1是图表中 INA225的基准电压、所以所有电压都是针对 INA225的基准电压。  我自己还没有做过高压测试、但了解能够隔离不同基准点的关键点。

    哈维尔